15.04.2008 10:46 | |
Beiträge: 121 Bewertung:
|
Hallo Dieter. Ich habe mal etwas unter den FAQ´s, etc von Siemens gestöbert und etwas gefunden. Vielleicht hilft es dir weiter um zumindest die Fehlerursache einschränken zu können. Als erstes ein kleines Schaltbild von Siemens. Dies findest du unter diesem Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8460832 Des weiteren habe ich noch eine Hilfestellung über die Einflüsse nicht benutzter Analogeingänge bei der Karte "1KF01" gefunden. Vielleicht liegt der Hund auch darin begraben. Es wird geschrieben, dass nicht belegte Eingänge, die nicht deaktiviert wurden erhebliche Störungen auf die anderen ausüben können. Hierzu diese Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17210780 Hoffe, dass es dir zumindest etwas hilft. Grüße Patrick Hehl |
Folgen Sie uns auf