04.02.2010 22:41 | |
Beiträge: 228 Bewertung:
|
Hallo Jens, funktioniert die Schaltung? Eine Rückmeldung würde nicht schaden. Gruß Tom |
05.02.2010 13:23 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo So erstmal entschuldigung das meine Antwort so lange auf sich warten Lies. Habe die Schaltung und das Projekt fertig und umgestzt. Habe mich selber nochmal rein gekniet und mit 5 Bausteinen eine Durchflussmessung ins Programm integriert. Ich hänge mal die Komplete Projektierung als Anhang hier dran. Vielen dank für die schnellen zahlreichen Hilfestellungen. Mit freundlich Grüßen Jens DateianhangTiefbrunnenNeubau.zip (274 Downloads) |
05.02.2010 23:06 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Kolbtom, deine Aussage zur Auflösung deiner Schaltung ist nur korrekt für eine definierte Durchflussmenge...Ansonsten sind leider sowohl die Messauflösung als auch die Anzeigeaktualisierungsrate abhängig vom jeweiligen Volumenstrom. Dies dürfte bezüglich der Ablesung zumindest zu Irritierungen führen und ist in der Messtechnik deshalb nicht üblich! Hallo Jens, die von dir gewählte Messzeit bzw. Torzeit von 5 s ist in Relation der Sensorauflösung von 1 l und der maximalen Durchflusrate von 80 l/min m. E. zu klein gewählt. Mein Vorschlag währen 12 s oder 15 s als Kompromiss zwischen Auflösung und Anzeigeaktualisierungsrate (=Ablesekomfort). Mfg Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf