24.02.2010 23:34 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo PAC_Man 8 ist die kurze Antwort fuer 'ne S7-300 und mehr zu diesem Thema gibt's im folgenden FAQ: Welche Begrenzung für die aktiven Aufträge gibt es bei der Kommunikation mit SFC 58 / SFC 59 bzw. SFB 52 / SFB 53 über PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO? Du wirst also in Deinem Fall schon das multiplexen der SFB52 Auftraege anfangen muessen und darfst auch nicht vergessen das andere FC/FB's eventuell die SFC58/59 SFB52/53auchschon beutzen. Gerade bei der 300's muss man da aufpassen, da einigeder geschuetzten Siemens Kommunikation FB's (z.B. GET/PUT,P_SND_RK/P_RCV_RK usw.) diese SFC's/SFB's aufrufen (obwohl diese FB's geschuetzt sind kann man es aber einfach rausfinden wenn man in die"Eigenschaften" des FB's guckt). Ich hoffe dies hiflt dir weiter |
Cheers |
|
25.02.2010 08:33 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
hab selber keinene Plan wieso ich da einfach 8 geschrieben hab (muss in Gedanken woanders gewesen sein). 4 passt da natuerlich schon besser fuer 'ne 315und ich bin mir relativ sicher das das auch fuer seineF "Schwester" zutrifft(kann aber nicht schaden da mal bei Siemens direkt nachzufragen wenn Du sicher sein willst). Die information in dem FAQ is uebrigens auchin derOperationsliste zu finden (siehe seite 108 von der angehaengten, obwohl auch hier dieF Version fehlt): Operationsliste S7-300 CPU 312, CPU 314, CPU 315-2 DP, CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 PN/DP |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf