22.03.2010 11:31 | |
Beiträge: 48 Bewertung:
|
hallo Probiers mal mit kaskadieren Variable1 = 1000kW/h -> übertrag 1 Variable2= 1GW/h und Variable1 auf 0kW/h setzen |
22.03.2010 19:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Gerd, Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.03.2010 17:12 | |
Beiträge: 147 Bewertung:
|
^ Hi, hätte den jemand noch nen Tipp für mich .... Ich hatte es mit einer Mittelwertlösung versucht aber auch da stoße ich an die 32678er Grenze |
24.03.2010 20:09 | |
Beiträge: 69 Bewertung:
|
Hallo LogoFan62 woher kommen die Werte zum Auswerten? Ist es ein Analogwert oder eine Frequenz? |
24.03.2010 21:36 | |
Beiträge: 147 Bewertung:
|
Hi, die höhe des Stromes, erhalte ich über einen Analogeneingang. |
25.03.2010 20:47 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo LogoFan62, auch wenn deine Angaben (wie du an den Nachfragen siehst) teilweise noch recht unpräzise sind, habe ich mir mal den "Rest" zusammengereimt.... a) Eine intensive Suche hier im Forum hätte dich zu verschiedenen ähnlichen Fragestellungen leiten können.... b) Wenn ich deine Angaben richtig interpretiere, dann wurde im englischen Forenteil eine Lösung zu einer SEHR ähnlichen Fragestellung angefragt zu der ich einen Lösungsentwurf für eine LOGO-0B6 erarbeitet habe und der in meiner Antwort dort erläutert ist: kWh counter for wind mill by LOGO ...Allerdings wurde dort U und I gemessen und es waren andere Wertebereiche für U und I gefordert. Um erneut zu zeigen, wie mit den hier im Forum bereits angegebenen Lösungsentwürfen (insb. zu grundlegenden Aufgabenstellungen) auch ähnliche Fragestellungen durch geeignete Anpassungen vergleichsweise einfach gelöst werden können, habe ich mir mal erlaubt, dir eine an deine Angaben angepasste Version zu erstellen.... Ein Vergleich beider Fassungen und der jeweiligen Anmerkungen dazu sollten dir helfen, die Funktion zu durchschauen und weitere Anpassungen an deine Bedürfnisse vorzunehmen... MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: DateianhangDEMO_Sensorauswertung_kWh_V2 (0BA6).zip (172 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.03.2010 14:59 | |
Beiträge: 147 Bewertung:
|
Hallo Betel, ich sage schon mal Danke Dein geändertes Beispiel hat mich auf die richtige Spur gebracht. Thx. |
Folgen Sie uns auf