05.05.2010 21:01 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hi |
Karl |
|
05.05.2010 21:05 | |
Beiträge: 116 Bewertung:
|
Hi, kleiner Tipp: für "EASY Motion control V2" ist das hier eigentlich das falsche Forum --> das ist SIMATIC S7 Gruss Jerry |
05.05.2010 23:48 | |
Beiträge: 116 Bewertung:
|
Hi, passt jetzt besser. Details zu Easy Motion Control z.B.unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37417343 bzw. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805423/133300 Gruss Jerry |
06.05.2010 14:31 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
habs gefunden, der SW Endschalterwert war kleiner als die Linearbewegung Achsweg := 900 mm Endlage = 1mm (default) mfg Christoph |
Folgen Sie uns auf