12.05.2010 17:26 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 6018 Bewertung:
|
Hallo, ich empfehle die CU320-2 zu verwenden. Anbei ein Beispiel, wie ein sollwertgeführter Winkelgleichlauf realisiert werden kann. Falls ein Versatzwinkel während des Betriebs notwendig ist, gibt es noch Möglichkeiten mit DCC. Falls ein Drehzahlgleichlauf ausreichend ist, braucht man im Prinzip nur über Bicotechnik die gleiche Sollwertquelle verwenden. Auf gleiche Bezugsgrößen (p2000) ist zu achten. Grüße TechTeam DateianhangHandbuch_SINAMICS_EinfacherGleichlauf_ohneDCC_de_V1.0.pdf (669 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: TechTeam am: 12.05.2010 17:29Zuletzt bearbeitet von: TechTeam am: 12.05.2010 17:28With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf