01.08.2010 16:45 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo Elektrotechniker Ich denke mal (hoffe) dieses FAQ wird Dir alle Antworten geben: Welche Beiträge behandeln konsistente Daten in Zusammenhang mit dezentraler Peripherie? |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 01.08.2010 16:45Cheers |
|
02.08.2010 13:29 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo Elektrotechniker, muss hier nochmal nachhaken. Du schreibst, ...
Die SFC's 14 und 15 sind für den zyklischen Datenaustausch. Hiermit werden also die zyklischen Daten konsistenz übertragen. Wenn es um azyklische Daten geht (das Datensatz schreiben / lesen) dann wird bei DPV1 der SFB 53 "WRREC" verwendet. Infos hierzu findest Du in dem Handbuch Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen im Kapitel 8.2 Datensatz schreiben mit dem SFB 53 "WRREC" Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf