20.08.2010 14:33 | |
Beigetreten: 01.10.2009 Letzter Bes: 22.05.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo besi, unter dem Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22374877 findest Du den Link zum Download desaktuellen Hardwarekatalogs von Siemens und eine Anleitung, wie dieser zu installieren ist. Alternativ und schneller funktioniert aber der direkte Weg im STEP7-Hardwarekonfigurator: - Programm HWconfig öffnen - Menu "Station -> schließen"-> - Menu "Extras -> HW-Updates installieren" - "Aus dem Internet..." (hierbei muss allerdings eine Internetverbindung möglich sein!) Nach der Installation sollte Deine Baugruppe auch im Hardware-Katalog vorhanden sein. Gruß, Rainer |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf