05.12.2010 20:16 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hi, Ich bin die ganze Zeit am Suchen nach einem Profibusfehler bei IM 174 Ich habe CPU 315T-2 DP mit IM174 verbunden. Das problem ich habe die LED bei PF beim IM174 rot blinkend. Ich habe keine Ahnung wie ich repariere, obwohl ich die Profibusadresse bei HW Konfig auf 3 gesetzt habe und beim IM174 auf 3 gesetzt habe und beim CPU 0 gesetzt habe. Hängt es auch vo Busadresse von CPU? obwohl habe ich keine Störung beim CPU. wenn Ja welche Busadresse von CPU? DANKE Dateianhangbus.zip (120 Downloads) |
06.12.2010 16:37 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Das war ein Busfehler. Ich habe es gelöst und zwar mit "Technologie-Systemdaten generieren" und "Höchste Profibus_adresse" beim DP-Slave auf 0 setzen. Jetzt habe ich Systemfehler "SF" bekommen. als ich beim DP-Slave Diagnose reingeschaut, habe ich Fehler als " Drive Ready Signal fehlt (24V) beim Steckplatz 7 Kanal-nummer 0. Obwohl ich keine Erweiterung auf Steckplatz 7 beim CPU habe... Danke Dateianhangfehler.zip (105 Downloads) |
Folgen Sie uns auf