28.04.2011 02:17 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo topex die 312 ab Firmware V2.5 unterstuetzt konsistenten Datenzugriff von mehr als4 Byte im Prozeßabbild (IBN-Service's Idee wird mit Deiner CPU funktionieren). Da Ihr Prozeßabbild aber nur 128 byte lang ist, musst Duschon sicherstellen dasdie E/A's Deiner ServoantriebeinE/A Bereich0-127 liegen. Wenn das nicht geht (z.B. E/A Bereich0-127 is voll mit anderen E/A's), dann gibts leider nur die Moeglichkeit ueber "L PEB/W/D" und "T PAB/W/D" wofuer Du aber in der Lage sein musst E/A module in denServoantrieben entweder dementsprechend zu konfigurieren oder die E/A moduleals "konsistent ueber Byte oder Wort" anstatt "gesammte Laenge" in der HWkonfig einzustellen (die 312 hat wirklich leider die SFC 14/15 nicht und ist vielleicht nicht die beste Wahl fuer diese Anwendung). Hier dann noch ein paar links mit mehr zu diesem Thema und ich hoffe es hilft dir weiter: Wie können Sie auf konsistente Daten ohne SFC14/15 als Teil des Prozessabbildes zugreifen? Welche Beiträge behandeln konsistente Daten in Zusammenhang mit dezentraler Peripherie? Wo und wann wird die Peripherieadressierung benötigt? |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf