14.01.2007 10:00 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 11.05.2025 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
[quote user="wm2006"]wie kann ich am einfachsten ein 1K Poti in eine S7 einlesen? Ich habe nur 24VDC als Versorgung zur Verfügung. Muss ich ein 10VDC Netzteil setzen damit ich einen analog Eingang (0-10V) benutzen kann oder kann ichfür das Poti auch an einen PT100 Eingang benutzen? Oder gibt es noch eine andere Lösung? Hallo, fuer das Anschliessen von eine Poti koennen Sie die FAQ Anschluss eines Potentiometersgebrauchen wenn Sie nicht so ein kleines CPU haben wie oben gemeldet. [;)] Ich denke das es nicht Verstaendig ist um eine PT100 Analoge Eingaengzu verwenden, da diese mit mV arbeitet und es schnell falsch gehen koennte, aber es muess auch funktionieren. [:P] |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
Folgen Sie uns auf