18.07.2012 14:05 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, es gab mal vor langer Zeit eine Seite, da konnte man LIB's für die S7-200 kostenlos laden, welche Funkionen der LOGO! nachgebildet haben. Da wäre die Jahresschaltuhr für dich anscheinend genau das passende. Hab mal in meinem Funkdus gekramt und die Lib gefunden. Hier ein Kopie. Installation: 1. Am besten die Datei in C; Programme; Siemens; STEP 7-MicroWIN V4.0; Lib speichern und entpacken 2. In MW: Datei; Biliotherken ergänzen/entfernen 3. dann auf die Lib "browsen" wo du die Lib entpackt hast und Speichern. 4. Du findest dann die Funktion am Ende des Instruktionsbaums unter Bibliotheken. Infos zu dem Baustein erhältst du: Baustein in Programm einsetzen, dann in MW Programmbaustein; Bibliothekenim SBR1 klicken und schon siehst du die Info des Authoren. Viel Spaß beim Testen! Dateianhang35.zip (391 Downloads) |
Folgen Sie uns auf