09.08.2013 13:30 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 6039 Bewertung:
|
Hallo, Welche Parameter muss ich für die Freigabe verschalten? Über P2550 könnte der Epos zusätzlich Ein/Ausgeschaltet wwerden. Welcher Parameter für Antrieb ein/aus wie auf der Steuertafel? P840 Welche für die Betriebsart (Tippen undEinrichten) und Taster Tippen? Im Funktionsplan 3625 werden die Übergänge beschrieben. Die schwarzen Punkte priorisieren die jeweilige Funktion. Je mehr Punkte bei einem Übergang vorhanden sind, desto größer ist die Priorität. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68041075 |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf