29.07.2007 15:37 | |
Beigetreten: 28.08.2006 Letzter Bes: 26.06.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Halo, ich habe folgendes Problem: Beim Importieren einer PDM-Konfiguration, bricht der Vorgang mit der Meldung "Es ist nicht mehr genügend Hauptspeicher vorhanden" ab. Ich habe bereits die Größe der Auslagerungsdatei auf 4 GB festgesetzt und damit die dynamische Verwaltung von Windows deaktiviert. Auf drei verschiedenen Rechnern (Hauptspeicher 1 GB, 1,5 GB und 2 GB) bricht der Import mit der selben Fehlermeldung ab. Selbst auf dem Rechner der das Exportfile erzeugt, ist es nicht möglich einen Import des Files durchzuführen. Wer hat eine Idee ? Vielen Dank im voraus. mfg Frank DateianhangPCS7_PDM_Hauptspeicherproblem.pdf (251 Downloads) |
30.07.2007 15:16 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, welche PDM/PCS7 version setzt Du ein? Passiert das auch bei einem nagelneuen PCS7- Projekt? nemo |
31.07.2007 17:12 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, na, dann häng mal Deine Konfiguration / Import datei hier ins Forum, damit ich das ausprobieren kann. nemo |
01.08.2007 22:02 | |
Beigetreten: 28.08.2006 Letzter Bes: 26.06.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Datei Teil 1 Bitte in .RAR umbenennen. DateianhangSPS-H_DP03A_ DP-Mastersystem (5).part001.zip (219 Downloads) |
01.08.2007 22:02 | |
Beigetreten: 28.08.2006 Letzter Bes: 26.06.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Datei Teil 2 Bitte in .RAR umbenennen. DateianhangSPS-H_DP03A_ DP-Mastersystem (5).part002.zip (239 Downloads) |
Folgen Sie uns auf