08.05.2006 16:25 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, vielleicht hilft ja folgender Baustein? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20614217 nemo |
09.05.2006 10:12 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, wie das Prinzip des Baustein ist, weiss ich leider nicht... => musst halt den Baustein kaufen. [;)] nemo |
06.11.2007 16:07 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung:
|
hi, habe gerade die Sache mit dem Zeitstempel und de alarm8ü-block getetstet. Wenn man am Bausteinpararmeter anstelle des Attributs "S7_a_type=alarm_8p" den Wert "S7_a_type=alarm_t" vorgibt, und amParameter für denProzessbegelitwert SD_1 eine Struktur mit den Zeitstempeln vorgibt, so kann man die Zeitstempel im ALARM_8P selbst vorgeben. STRUCT_TS : STRUCT wFormat : WORD ; //time format (mit 0 vorbelegen) aDT : ARRAY [1 .. 8 ] OF DATE_AND_TIME; //array date and time END_STRUCT ; Hinweis: Die Zeiten sollten in UTC normiert werden. Im Anhang ist der SCL-Code des Baustein.s Dateianhanga8ptest8_scl.pdf (281 Downloads) |
Folgen Sie uns auf