03.03.2008 21:38 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo christian47, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann dürfte die Schaltung im Dateianhang deine Aufgabe lösen. Das Verhalten der beiden Ausgänge bei Betätigung von I1 (Analogwert speichern) habe ich erst mal selbst festgelegt (= Abschalten)...Modifikationen sind natürlich möglich... Leider ist die von dir gewünschte Funktion eben mit dem Original-Block nicht möglich. "Behelfen" kann man sich, wenn man die gewünschte Funktion selbst d. h. "zu Fuß" nachbildet. Dazu ist jedoch ein Analogspeicher erforderlich. Dieser läßt sich Dank einer Idee von SUPERBRUDI "einfach" aus einem Multiplexer und einem Analogverstärker bei geeigneter Parameterdefinition und Ansteuerung aufbauen.... MfG Betel DateianhangAnalogwertüberwachung_V01.zip (279 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf