04.04.2016 12:18 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 16320 Bewertung:
|
Hi Eleu Schon mal mit einem anderen Projekt versucht? Wenn dies nicht zu transferieren geht oder auch Probleme macht, würde ich ein rücksetzen auf Werkseinstellungen machen, damit sollten sich Fehler in der Runtimesoftware oder Projektreste, die zu Problemen führen können komplett entfernt werden. Hier die Anleitung: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19701610 Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.04.2016 10:41 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Falls eine SD gesteckt ist, diese mal testweise entfernen. |
06.04.2016 15:09 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 10:02:24~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf