31.10.2016 10:25 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 16322 Bewertung:
|
Hallo Eleu schau doch mal ob deine PGPC Schnittstelle richtig eingestellt ist: Wie kann ein Backup oder Restore mit einem Windows-basierten Panel durchgeführt werden? Die PGPC Schnittstelle ist in der Windows Systemsteuerung zu finden. Sollte bei dir auf einem 64 Bit rechner auf S7ONLINE -> Netzwerkkartenname.TCPIP.1 stehen Grüße Murof
|
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf