10.03.2017 17:42 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo allerseits, ich bin im Moment dabei den Geber eines Antriebes (Synchronmotor PMSM) umzurüsten. Bisher verwendete ich einen Inkementalgeber mit 4096 Strichen/Umdrehung. Jetzt habe ich mir einen Multiturn-Geber ausgesucht, da das ständige Referenzieren nach dem Ausschalten der Anlage genervt hat. Aus preislichen Gründen habe ich mich für folgenden Geber entschieden. https://www.ifm.com/de/de/product/RM8003 Der Motor soll drehzahlgeregelt betrieben werden und nach allem, was ich so in Erfahrung bringen konnte ist das mit dem Multiturn auch möglich. Das Ändern des Gebers in STARTER stellt mich aber vor ungeahnten Problemen. Ich kann den Geber auf absolut-SSI einstellen und die Parameter eingeben. Aber nach dem Überspielen der Daten in die CU320 lässt sich Parameter p0010 nicht auf 0 (Betrieb) setzen. Versuche ich dies erscheint der Alarm, dass die Reglerparameter falsch eingestellt wären mit dem Verweis auf Parameter 404, was ja der Geberkonfiguration entspricht. Wähle ich zum Beispiel SSI+HTL als Geber erscheint die Meldung nicht. Logischerweise kann ich aber so den Antrieb nicht benutzen. Habe ich da etwas übersehen? Ist der Geber falsch parametriert oder gar nicht geeignet? Ich danke schon mal für die Hilfe |
Zuletzt bearbeitet von: Rene1103 am: 10.03.2017 17:42:43Zuletzt bearbeitet von: Rene1103 am: 10.03.2017 17:48:39 |
|
13.03.2017 06:24 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
Hi, welche fehler bekommst du genau? Christoph |
Folgen Sie uns auf