16.05.2008 14:58 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 16.07.2025 Beiträge: 313 Bewertung:
|
Hallo! also mir fällt spontan folgends ein: Höchstwahrscheinlichst hast du den Encoder falsch angeschlossen. Passiert mir auch immer. Gibt ja nicht wirklich eine klar ersichtliche Zuordnung. Bitte das mal überprüfen. Desweitern gibt es seit Gestern eine neue Version. Bitte probier es zusätzlich mal damit. Zitat Unsere fortlaufende Qualitätssicherung hat ergeben, dass es bei Verwendung der zu MAS1 zur Verfügung gestellten Befehlsbibliothek unter ungünstigen Randbedingungen zu einem unerwünschten Verhalten des Antriebes kommen kann. Die optimierte Version V1.21 steht ab sofort zur Verfügung Zitat Ende http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21063595 Gruß Lif |
Folgen Sie uns auf