30.11.2017 20:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo liebe Forengemeinde! Ich habe versucht die Ansicht bei der angehängten Datei von AWL auf FUP oder KOP zu wechseln. Leider kommt dann immer die Anzeige ungültig. Ich arbeite mit Step7-MicroWin V4.0.8.06! Hat jemand eine Idee? Danke schon mal! DateianhangAWL-FUP.zip (589 Downloads) |
30.11.2017 20:34 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Ich glaube es liegt daran das in AWL mehrere "Netzwerke" in ein Netzwerk programmiert sind!? |
30.11.2017 20:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
Hallo motmonti, dass liegt daran, dass in diesen Netzwerken mehrfache Zuweisungen stattfinden. Ich habe mal aus dem Beispiel in ersten Netzwerk den ersten Zuweisungsteil rauskopiert, an der Originalstelle gelöscht, vor deinem ersten Netzwerk ein neues Netzwerk eingefügt und dort den kopierten Teil eingefügt. Wenn du dann auf KOP bzw. FUP umschaltest, siehst du das Netzwerk in der gewählten Ansicht. DateianhangAWL-FUP_V2.zip (518 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.11.2017 20:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Danke ixo65! Gibt es eine Möglichkeit das zu automatisieren, oder geht das nur mit coppy and paste? |
Folgen Sie uns auf