27.08.2018 16:58 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, meine Steuerung: 840D sl mit Softwarestand 4.7 SP2, es wird eine TCU verwendet. Zum Testen der OPC UA Funktionalitäten verwende ich zur Zeit den vorinstallierten OPC UA Server in Kombination mit einer der zeitlich limitierten Testlizenzen. Ich möchte gerne auf die OPC UA Server 2.0 Version hochrüsten und eine vollwertige Lizenz kaufen. Laut der Produktmitteilung 109746207 vom 23.03.2018 ist das Nachinstallieren möglich ( https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109746207). Allerdings kann ich in der Industry Mall nur die Access MyMachine /OPC UA Lizenz finden (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/10239982?activeTab=product). Ist bei dieser Lizenz die aktuellste Version des OPC UA Servers zum Nachinstallieren mit dabei? Wenn nicht, wie kann ich die Server 2.0 Version beziehen? Außerdem würde ich gerne wissen, wie das Nachinstallieren funktioniert? Wird zu der Software eine Anleitung mitgeliefert? Vielen Dank für eure Hilfe. Manuel |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 28.08.2018 09:38:19Link optimiert. |
|
28.08.2018 17:32 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Im Projektierungshandbuch der OPC UA Server 2.0 Version ist in Kapitel 7 "Aktualisierung des OPC UA Servers" das Nachinstallieren beschrieben. Just heute wurde ein Handbuch für die Server 2.1 Version veröffentlicht, das nochmals ausführlicher ist. Bleibt die Frage, wie ich an die aktuelle Software komme? |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 29.08.2018 13:28:55Optimized link. |
|
28.08.2018 17:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35961 Bewertung:
|
Starte einen Support Request. |
Folgen Sie uns auf