15.10.2018 12:49 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein ganz ähnliches Problem: Ich würde gerne eine 840D sl (wobei im Bauch der 840D sl ja angeblich eine S7-300 ist, die mit dem TIA-Portal nicht handlebar ist) mit voraussichtlich HT8, OP015, ET200SP und einigen Comfort-Panels projektieren. Drum ist es hoffentlich ok, dass ich das ganze hier nochmal aufwärme :-) Danke für die Auskunft. Grüße Dirk ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 15.10.2018 15:35:45Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.10.2018 13:05 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
Hallo, gibt inzwischen eine TIA kompatible SINAUMERIK Toolbox. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109755852 Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf