08.12.2008 15:53 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo Kollegen, Ich möchte ein identisches S7-Programm auf mehere CPU verteilen, die alle eine unterschiedliche IP-Nummer haben ( weil leider der DHCP-Dienst in unserer IT-Welt nicht erkannt wird, werden die IP-Nr statisch "IP-Adr im Dialog Eigenschaften..." im Tab IP-Konfiguration bzw. Allgemein > Schnittstelle> Eigenschaften ) und teilweise eine differente Hardware-Ausstattung ( CP343-1 / CP343-Lean ). Im Augenblick habe ich in meinem Projekt (s.A.) z.B. 5 CPU ( später 12 Stk ) untereinander und muss bei Änderungen diese in die einzelnen Bausteinordner copieren und dann in die AG's übertragen. 1) Gibt es für diese Aufgabe ein bessere Lösung ? 2) Welche Zauberworte brauche ich, um mit unserer IT-Abt. zu reden, um den dortigen DHCP-Server so hinzubekommen, dass er den DHCP-Request eines CP343 versteht ? 3) Muss der DHCP-Server im eingenen Subnetz steht ? 4) Kann ich die IP-Nr des CP343 von S7-Progamm aus lesen ? Im Voraus vielen Dank für eure Mithilfe ! Mit Gruß Michael DateianhangSiemens_CPU.pdf (110 Downloads) |
Folgen Sie uns auf