24.04.2020 14:05 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo, unter dem Vorbehalt, dass die übrigen technischen Daten passen, sind die Baugruppen hier naheliegend: KL2408: 6ES7132-6BF01-0AA0 KL1208 - was soll das für eine sein? KL3202: 6ES7134-6JD00-0CA1, hat aber 4 statt 2 Kanäle pro Baugruppe KL3204: Hier würde auch die 6ES7134-6JD00-0CA1 wie oben passen. Wegen des 2-Leiter-Anschlusses evtl. aber auch die 8-kanalige 6ES7134-6JF00-0CA1, dann reicht also auch die halbe Anzahl an Baugruppen je Station. Letzteres ist also sinnvoller bei hoher Kanalzahl. Handbuch zur 8-kanaligen Baugruppe: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/89116957 Also überprüf erst mal anhand der Geberanschlüsse im Abgleich mit den Handbüchern, welche Art von Verdrahtung du benötigst und wie viele Sensoren je Station. KL3403: Da hast du bei der ET200SP die Wahl, je nach Messbereich und -genauigkeit: 6ES7134-6PA01-0BD0 müsste reichen, wenn die Messspannung nicht über AC400 V geht, sonst die 6ES7134-6PA20-0BD0. Vergleich der beiden miteinander: KL3454: Für die Strommessung kommt da am nächsten: 6ES7134-6GD01-0BA1 Wie oben angedeutet: Da die Baugruppen keine identische Funktion abbilden, kommt es letztendlich immer auch auf die Eingangsbeschaltung an. Bitte kontrolliere das anhand der anzuschließenden Geber. Davon hängt auch die Auswahl der Base Units ab. Tipp: Am besten gehst du mal auf http://www.siemens.de/tst und startest das TIA Selection Tool Online. Oder du lädst das TIA Selection Tool runter und arbeitest offline damit. Damit legst du ein neues Gerät an - IO Systeme - ET200SP - Konfiguration Dann steckst Du auf Steckplatz 0 über "Modul hinzufügen" erst einmal ein Interfacemodul, z.B. „IM155-6 PN ST inkl. Servermodul + inkl. Busadapter“ und auf die folgenden Steckplätze die entsprechenden I/O-Module. Das Tool erleichtert die Konfiguration ungemein. Auf der Webseite gibt es auch schöne Tutorials dazu. Es gibt noch mehr Erklärvideos zur Verdrahtung und zum Aufbau der ET200SP: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/95886218 Gruß, galibert |
Zuletzt bearbeitet von: galibert am: 04/28/2020 16:02:46 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.04.2020 09:41 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
Ich danke dir für die ausführliche Hilfe! :) Ich hatte mich vertippt, ich meinte eigentlich die KL1408 nicht KL1208. LG David |
27.04.2020 18:59 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Die KL1408 ist eine 8x DI-Baugruppe DC24V. Stattdessen passt die 6ES7131-6BF01-0AA0. Als Interface-Module (statt Buskoppler) sind zwei in der engeren Wahl: Die "Standard"-Variante heißt 6ES7155-6AA01-0BN0. Wenn aber eine Station mit maximal 12 Peripheriemodulen bestückt wird, dann reicht auch eine "Basic"-Variante 6ES7155-6AR00-0AN0. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109475186 Die Standard- und Basic-Interfacemodule haben Einschränkungen, was Failsafe- oder Kommunikationsmodule betrifft sowie spezielle Funktionen wie Isochronous Realtime oder Medienredundanz. Sowas habe ich in deiner Liste aber nicht ausgemacht. Auch hier hilft das TIA Selection Tool. Das prüft auch gleich, ob die Konfiguration konsistent ist. Das von dir gefundene Modul mit der Bezeichnung 6AG1155-6AA01-7BN0 ist übrigens eine SIPLUS-Extreme-Variante für besondere Umgebungsbedingungen hinsichtlich Temperatur, Luftfeuchte, Höheneinstrahlung usw. Ist eher etwas für Tiefkühllager o.ä. |
Zuletzt bearbeitet von: galibert am: 04/28/2020 16:05:30 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.04.2020 09:18 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
Danke, das hat mir sehr geholfen! Ich finde die Siemens Produktbeschreibungen immer etwas verwirrend und schwer verständlich. |
28.04.2020 15:56 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Die braucht man auch nicht, wenn man das TIA Selection Tool nutzt. Da muss man nicht nach 16-stelligen Typbezeichnungen suchen sondern navigiert z.B. bei "Digitalen Ausgängen" auf die Baugruppe " DQ 8x24VDC/0,5A BA", wenn eine einfache, 8-kanalige, digitale Ausgabebaugruppe benötigt wird. Baugruppen die am ausgewählten Steckplatz nicht steckbar sind, werden ausgeblendet. Ist ganz ähnlich zur Hardware-Konfiguration im TIA Portal. Da braucht man auch für die Konfiguration nicht zu wissen,was die Typennummern bedeuten. Ich kann's nur empfehlen |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf