11.12.2008 23:57 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
hallo gust 78 wenn du 16 rolloantriebe hast mit windwächter und und und wirds mit der logo schwierig werden schau dir mal das an http://www.peha.de/Phc.asp Ist eine Steuerung für Gebäude Systemtechnik, komponenten sind erschwinglich! und Software gibts kostenlose zum Downloaden!!!+is auch billiger wie das siemens funksystem +ein forum gibts auch noch dazu wenn du propleme mit der software haben solltest funktioniert übrigens ähnlich wie EIB du brauchst nur adresssen schieben + ist auch noch billiger gruss pepp |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 12.12.2008 00:01 |
|
16.12.2008 08:34 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 16.07.2025 Beiträge: 313 Bewertung:
|
Hallo Gust 78, ich geb dir recht, dass der Verdrahtungsaufwand imens wäre, was deine Verdrahtungspläne angeht. Trotzdem aber nochmal zur Theorie. Du sprichst von >32 Ein- Ausgänge. Das geht mit einem LOGO!- Maximalausbau schon gar nicht. Du hast maximal 24/16/8/2 Di/Do/Ai/Ao. Aber ich stimme zu, bei so einem Verdrahtungsaufwand (einmalig) und etwaigen Ausbau-/Anbauaktionen muss etwas dezentrales her. Wie du schon richtig gesagt hast, wäre da der GAMMA instabus EIB zu nennen. Du hast die LOGO! aber immer mit einem dicken ODER im Zusammenhang mit EIB genannt. Du kannst aber schon tatsächlich die günstigen LOGO! Baugruppen im EIB-Verbundg einsetzen. So ergeben sich meiner Meinung nach skalierbare Lösungen für dich. - Du hast die Raffstores in mehreren Ebenen? Dann platziere pro Geschoss eine LOGO! und vernetze nur die Ebenen-LOGO! via EIB. Die direkte Verdrahtung heruntergebrochcen auf die Ebene bleibt. - Macht keinen Sinn? Dann platziere in deiner Leitwarte/Schaltschrank eine LOGO! mit EIB-Modul und gehe von diesem EIB-Modul an alle Raffstores. - Du kannst natürlich auch komplett alles mit EIB-Komponenten (inkl. zentrale Bedienung/Visualisieren) realisieren. Gerade aber die Bedienkomponenten sind dort schon etwas teuer und es wäre nach wie vor klug hier auf die LOGO! als Bedien-/Steuerelement zu setzen Zum 1. - findest du Infos hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21688364 Zum 2. und 3. - kannst du dir mal eine Komponentenübersicht aus dem EIB-Katalog anschauen: http://www.din-bauportal.de/statischeSeiten/Siemens-login.php Jetzt hast du natürlich auch noch den Begriff GAMMA wave verwendet. Das würde ich so nicht machen. Ich würde schon auf drahtgebundenen EIB-Bus also GAMMA instabus gehen. Stromversorgung musst du ja sowieso legen (nehme ich an). Die Lösung von meinem Vorredner habe ich mir jetzt ncht angeschaut. Die EIB-Lösung für solche Jalousinesteuerungen ist aber mehr als gängig. Und als Bonbon hättest du sogar die Möglichkeit später die Sachen über SMS zu steuern und auszulesen. Freue mich auf Antwort. Lifrasil |
Folgen Sie uns auf