11.11.2020 21:48 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 08.08.2025 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Vermutlich musst Du das Signalmodul auch noch mit 24V versorgen. Die RUN oder die Error-LED, mindestens eine muss leuchten. Tippe auf 19/20, 39/40 oder die extra Klemmen 41/42 (Einspeiseelement) Schau auch mal innen im Deckel/Klappe, da ist in der Regel auch ein Diagramm, wie die Baugruppe angeschlossen wird. |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 11/11/2020 21:49:36 |
|
Folgen Sie uns auf