12.05.2006 11:28 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 08.08.2025 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
[quote user="der_iwan"] In der Beschreibung steht, das auf Kontakt 10 und 11 des linken Steckers ein Pt 100 angeschlossen werden muss. Ist das ein Fühler oder ein Widerstand? Als Pt100 werden Temperaturfühler aus Platin bezeichnet. Es handelt sich um ein Widerstandsthermometer bei demdie elektrische Widerstandsänderung eines Platindrahtes genutzt wird. Er besitzt bei 0 °C den Widerstand von100 Ohm. |
|
|
Folgen Sie uns auf