03.03.2013 22:23 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Leidi, bei den aktuellen Versionen zieht sich der Simatic-Manager die gsd-Datei beim Öffnen der HW-Konfig automatisch aus dem Projekt raus. Wie das bei älteren Projekten ist weiss ich nicht. @Karl einen AG-Abzug kann ich nicht einfach auf eine CPU anderen Typs aufspielen... Bei S5 ging das wohl wenn nicht auf spezifische Bereich zugegriffen wurde. [snip] MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 04.03.2013 10:21Kommentar entfernt Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 04.03.2013 09:49 |
|
04.03.2013 11:42 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
nur zur Info:
DieseAussage legt zugrunde dass der Programmcode auf beiden CPU'slauffähig ist. Und die spezifischen Bereiche schliessen BS, LIR, TIR usw mit ein.Es ist also unter Umständen möglich einen AG-Abzug von einer 943-7UA11 auf eine 943-7UB21 zu spielen und es läuft. Bei S7 wird man da aufgrund der Systemdaten scheitern. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 04.03.2013 11:45 |
|
Folgen Sie uns auf