28.03.2008 16:46 | |
Beigetreten: 30.01.2007 Letzter Bes: 03.06.2022 Beiträge: 262 Bewertung:
|
Hallo TU S5, welche IM308 (genaue Order Nr) steckt denn in der S5? |
28.03.2008 16:50 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Es handelt sich um eine 6ES5 308-3UC11 Karte. Nachtrag: Ausgabestand 5 |
Zuletzt bearbeitet von: TU S5 am: 28.03.2008 16:51 |
|
31.03.2008 12:35 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo TU S5, eine Frage hab ich noch, im Handbuch COM PROFIBUS, im Kapitel 7, steht beschrieben das man bei der IM 308 C direkt an der IM mit dem PC dran sein muß, aber Deinen Beschreibungen nach bist Du "nur" am Netzwerk, aber nicht direkt am Master. Hast Du die Verbindung direkt am Master schon versucht? Viele Grüße J_Bell |
31.03.2008 14:48 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo TU S5, Ich bin mir gerade noch mit einem Kollegen Gedanken über die Situation gemacht, er meinte das es auch ein Problem mit der Version von CPM PROFIBUS sein kann. Er meint das es sehr gut wäre die Version auf die aktuelle Version COM PROFIBUS V 5.1 SP3 HF 3 hochzurüsten. Dann wären auch einige Onlineprobleme behoben. Die Downloads sind unter: SP 2 Service Pack 2 zu COM PROFIBUS V5.1 (Unterstützung Diagnose-Repeater) SP 2 HF 2 Hotfix 2 für COM PROFIBUS V5.1 SP 2 HF 3 Hotfix 3 für COM PROFIBUS V5.1 zu finden Viele Grüße J_Bell |
31.03.2008 16:28 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, ich habe da einen letzten Verdacht... kann es sein das das OS auf dem der COM PROFIBUS läuft vielleicht XP ist? Ich hoffe das Besy auf dem PC ist aus der Liste hier: Kompatibilität von COM PROFIBUS Versionen mit Windows-Betriebssystemen XP gibt nämlich massiv Probleme.... leider wird hier auch nichts mehr gemacht. S5 ist leider abgekündigt. Sonst fällt mir leider auch nichts mehr ein... ![]() Viele Grüße J_Bell |
01.04.2008 10:27 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, ich fürchte mir fällt da auch nichts mehr ein zu... sorry. ![]() Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf