30.08.2008 19:32 | |
Beigetreten: 22.12.2006 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo, Seit der neuen Version der 4/8 F-DI is diePassivierung auch auf der Baugruppe zu erkennen. Ziehe diese FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/24480983(Revised 4/8 F DI 24V DC PROFIsafe Module ) "LED Display: The module indicates with its blinking SF LED, that the module, or at least one channel on the module, is still passivated and the acknowledgement is lacking. " |
Best regards |
|
01.09.2008 08:09 | |
Beigetreten: 24.06.2008 Letzter Bes: 09.08.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
bei der von mir verwendeten BG handelte es sich um folgende: 6ES7138-4FA03-0AB0 somit müsste diese (da ja bereits eine der neueren) die Passivierung der BG oder einzelnder Kanäle über die SF-LED anzeigen. Dies ist aber nicht der Fall. Gibt es für diese BG evtl. verschiedene FW´s? Oder kann man das Verhalten der SF-LED parametrieren? sollte dies nicht der Fall sein, so ist die BG mit der MLFB 6ES7138-4FA03-0AB0 definitiv fehlerbehaftet! |
Folgen Sie uns auf