29.09.2015 07:39 | |
Beiträge: 86 Bewertung:
|
Wie kann ich die IP Adresse beim S120 CU10 PN (X150) ändern? Über die Zuweisung bei Erreichbare Teilnehmer funktioniert nicht. |
29.09.2015 10:13 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
Hä? EInfach den PC auf die X150 hängen erreichbare Teilnehmer -> IP Adresse vergeben. |
29.09.2015 10:16 | |
Beiträge: 86 Bewertung:
|
Hätte ich schon versucht, funktioniert im Starter und im TIA Portal nicht. |
29.09.2015 10:22 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
was kommen den für Fehler? |
29.09.2015 10:32 | |
Beiträge: 86 Bewertung:
|
Die Funktion konnte nicht ausgeführt werden |
29.09.2015 10:58 | |
Beiträge: 86 Bewertung:
|
Ich hab jetzt 1x die Inbetriebnahmeschnittstelle mit 192.168.100.2 (X127)drinnen und 1x die X150er. Er nimmt keine IP Adresse an, egal welche |
30.09.2015 10:33 | |
Beiträge: 86 Bewertung:
|
Habe die gleichen Telegramme eingestellt, CPU Blinkt ROT. |
01.10.2015 12:28 | |
Beiträge: 86 Bewertung:
|
Ich habe eine CPU 1212C V2.1 gibt es irgendwo eine Beschreibung bzw eine Erklärung der ganzen Telegramme? |
01.10.2015 12:57 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
Listenhandbuch S120 Kapitel 3.8 |
Folgen Sie uns auf