04.06.2009 10:42 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, öffne das Originalprojekt mal mit Protool und geh auf Projektinfo. Dort stand glaube ich die letzte Version. Es kann dir passieren dass du ein OS-Update machen musst. Vorsicht! Lizenzen (zB ProAgent) und andere Sachen vorher sichern. Beim OS-Update ists möglich dass es nur seriell geht. Mein Tip um allem ärger aus dem Weg zu gehen ist die "alte" Protool-version zu nehmen. Dann gibts auch keinen Ärger mit dem Kunden falls er keine 6.0 SP3 hat. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
04.06.2009 12:06 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Hattest du diesen Link gemeint: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19962184 Also wenn ich das richtig lese, dann kann man ein SP2 Projekt öffnen und dabei nicht konvertieren, bearbeiten und als solches auch wieder speichern. Also wäre keine De und Neuinstallation nötig. Probier das auf alle Fälle vorher aus. De und Neuinstallation dauert ja auch ne Zeitlang. |
~(‾▿‾)~ |
|