03.05.2021 10:06 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo cleansweeper, es könnte an denHintergrundprogrammen wie Virenscanner oder Firewall liegen. Eventuell den Virenscanner deaktivieren. Wenn das die Ursache ist, dann ist der Virenscanner nicht kompatibel mit TIA Portal. Wenn Sie die neueste Version vom ALM V6.0 installiert haben, haben Sie auch das SP8 hierzu installiert. Wenn nicht, unter dem nachfolgenden Link können Sie es sich downloaden. Hantierungsprogramme für die Autorisierung bzw. Lizenzierung von SIMATIC Produkten.( ALM, TIA Administrator, Authors) Cicero |
Folgen Sie uns auf