03.07.2021 12:14 | |
Beigetreten: 26.03.2012 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo zusammen. Ich benutze seit vielen Jahren unsichtbare Tasten über der Meldezeile, um den Meldepuffer anzuzeigen bzw. die Sprache umzuschalten. Da das beim jüngsten Projekt am TP1200 plötzlich nicht mehr funktioniert, bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Nach Stunden der Fehlersuche in meiner Projektierung kann ich nun sagen, dass Schaltflächen über der Meldezeile bis Bediengeräteversion 12.x.x.x tadellos fuktionieren. Nachdem ich für das letzte Projekt nun endlich das TIA V16 verwende, musste ich die Bediengeräteversion auf > 12.x.x.x ändern. Leider habe ich schon zuviel Arbeitszeit in das V16 Projekt gesteckt sonst würde ich glatt wieder das V15.1 Projekt verwenden. Bitte SIEMENS, WARUM!?! Grüße M.K. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/05/2021 09:41:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf