14.02.2012 22:13 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (1) |
Hallo Hik Ich habe Deinen Hinweis ausprobiert - leider ohne Erfolg. Erkenntnis: Wenn die Dateiendung der Klassenbibliothek im Webserver unter «Erweitert»,«Dateien mit dynamischemInhalt:» einträgt,prüft offenbardas TIA (erst) beim Laden in die CPU, ob diese «]]» enthält. Test mit den Google Gauges: (siehe http://code.google.com/intl/de-CH/apis/chart/interactive/docs/gallery/gauge.html) Verweist man auf die Klassenbibliothek imwwwmit <script type='text/javascript' src='https://www.google.com/jsapi'></script> funktioniert dieGoogle-Gauges-Beispiel-htm einwandfrei. Will man die Klassenbibliothek in die CPU laden, wird dies mit der bekannten Meldung ignoriert. So ist es. Hilfe, Hilfe Nun kann es ja wohl nicht sein, dass man imNetz noch einen Speicherplatz für dieJavascript-Klassenbibliotheken zur Verfügung stellen muss, nur weil sich diese nicht in die CPU laden lasssen.benutzt werden sie ja dennoch. Kann irgend jemand helfen, wie mandiesen Bug/Feature umgehen oder beheben kann? Salu_ |
Zuletzt bearbeitet von: salu_ am: 14.02.2012 22:17 |
|
26.12.2022 13:12 | |
Beigetreten: 21.12.2022 Letzter Bes: 31.12.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hi, Könntest du villeicht das Problem lösen ? Danke |
Folgen Sie uns auf