20.05.2024 09:51 | |
Beigetreten: 16.07.2019 Letzter Bes: 23.02.2025 Beiträge: 41 Bewertung:
|
Nochmals vielen Dank für deinen unermüdlichen tollen Einsatz. Jetzt funktionierte es wieder (zumindest auf der Testanlage zu Hause). Der Grund für die SD-Datei war, dass diese als wohl einzige noch in unberührtem Originalzustand von damals war. Alles was auf dem alten und neuen Laptop ist, könnte zwischenzeitlich von mir "befingert" worden sein. Die Daten vom alten Laptop liessen sich nicht gesamthaft auf neue Datenträger kopieren/verschieben, da die damalige LWE Version die unangenehme Angewohnheit hatte, unter gewissen Voraussetzungen unendlich viele Ordner ineinander zu erstellen. Lässt sich im Nachhinein sagen, weshalb die Felder unter den Analogen Schiebern den Wert 512 anzeigten und die Restschwenkzeiten auf einer Seite funktionierten und auf der Anderen nicht? Die abgebildete Warnung möchte mir irgend etwas sagen... nur was wohl. Die Seiten sind vorhanden und auf auf der Weboberfläche sind diese nach dem Herunterladen ersichtlich. |
Zuletzt bearbeitet von: Adi06 am: 05/20/2024 09:57:03 |
|
20.05.2024 11:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.02.2025 Beiträge: 34780 Bewertung:
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf