01.08.2024 11:19 | |
Beigetreten: 21.01.2019 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich konnte die Übergabe des Archivs nachstellen und es funktioniert (TIA V18 Upd3). Vorgehensweise: - Faceplate erstellen mit einer Kurvenanzeige (Keine Kurve projektiert, Anzeigen den Wünschen entsprechend einstellen) - Konfigurations-String in Schnittstelle erstellen - In Ereigniss Aufgebaut Skript einfügen
- Faceplate freigeben ---------------------- - Aufruf des Faceplates in einem Button
-------------------------------------------------------- Funktioniert bei mir soweit. Nun möchte ich den Namen der Variablen dynamisch im Skript erstellen/ändern. Sieht bei mir z.B. so aus
Im Trace Viewer scheint der Name richtig gebildet zu werden: session: 0001, trace: Trace(): <<MMA_FP_Layout Trend -> prefix in Faceplate: DB_MMA_MOT_HMI_HMI_M{1}>> Was ist falsch? Bzw. wie wird ein dynamischer Konfigurations-String gebildet? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 08/05/2024 06:30:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf