19.08.2024 09:15 | |
Beigetreten: 31.08.2016 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Ich habe ab Logo 8.2 immer die Zeit synchronisiert mit dem HMI so dass beide immer die Gleiche Zeit und Datum haben. Mit einer Verbindung vom HMI Simatic S7 200 VB 991. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 08/19/2024 10:28:23Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.08.2024 11:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 33961 Bewertung: (4221)
|
Ich tippe mal auf einen Firmware-Fehler in der LOGO!. Ich habe z.B. mit der 8.4 das Problem, dass ich, wenn ich in TIA allein die Verbindung (S7-Verbindung) nur im HMI anlege, kann ich in der Simulation keine Verbindung mit einer 8.4 herstellen. Ich kann dir nur empfehlen, einen Support Request zu starten. Auf meine Anfrage damals kam nur die Antwort: Dann statt der S7-Verbindung eine HMI-Verbindung verwenden. Dies würde in deinem Fall aber nicht weiterhelfen, weil du dann in TIA die Bereichszeiger nicht nutzen kannst. |
Folgen Sie uns auf