14.10.2024 15:28 | |
Beigetreten: 06.04.2021 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo ixo, das problem ist mir bekannt, aber leicht anders. ich hatte beim update von LSC 8.2 zu 8.3 bemerkt dass sich alle meine (8.2er) logos nur mit passworteingabe ansprechen lassen und auch ewig lange brauchen bis sie das eingabefeld erstmal anzeigen. da ich kein passwort gesetzt hatte, war der erste versuch natürlich LOGO! interessanter weise, sind die geräte mit der alten LSC 8.2 immernoch so schnell und ohne passwort anzusprechen wie vorher. mein workaround für dieses problem, ich hab die alte installation behalten und 8.3 sowie 8.4 separat installiert. was mir auffällt ist der neue ladescreen bei der 8.4 da steht "Powered by KOS" was das wohl zu bedeuten hat? persöhnlich finde ich diese ganze versionierung etwas schade/ unglücklich gewählt man sollte meinen dass alle BM die zur 8er reihe gehören, den selben funktionsumfang haben und auf der selben cpu basieren, somit sollte eigentlich auch der selbe firmwarestand hochrüstbar sein, dem ist wohl nicht mehr so. eigentlich sollte man eine nicht mehr kompatible firmware (weil neue funktionen, andere cpu etc) anders benennen. evtl mit einer 9 im namen ;-) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 10/15/2024 07:25:45Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf