24.09.2009 14:53 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Gemeinde, ein neues Problem quält mich: Ich möchte Ein-/Ausschaltzeiten am Aquarium ändern können, ohne die Programmierung neu zu schreiben. Da ich immer zum neu Einspielen die Steuerung stoppen muss, werden die HQI Lampen aus- und eingeschaltet, das will ich unterbinden. Geschafft habe ich schon eine Temperaturregelung (Lüfter), mit I5 toggle ich verschiedene Funktionen durch, mit I1/2 kann ich den unteren Grenzwert (Ausschalttemp./Hysterese), mit I3/4 den oberen Grenzwert (Einschalttemp.) ändern. (nachdem I5 1x getastet wurde - siehe Textdisplay). Nun würde ich gerne die Uhrzeit ähnlich setzen. Ansatz bisher: Einschaltzeit mit wochentimer auf 0:00 setzen, eine Einschaltverzögerung mit Verweis auf einen counter, am counter kann ich dann minuten rauf-/runter klicken, dann habe ich 0:00Uhr + 600 Minuten für einschaltzeit 10 Uhr vormittag - das ist etwas holprig. Hat jemand eine elegante Idee wie ich das lösen könnte, am Liebsten mit Stunden/Minuten rauf/Runtertaster. Danke für jede Idee, LG Andreas DateianhangGrenzwerte_einstellen.zip (137 Downloads) |
26.09.2009 18:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Mein Papa sagte immer: "Es geht auch umständlich, wenns einfach geht." |
Folgen Sie uns auf