19.01.2012 14:26 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Blende einfach Pfeile ein!?! Mit "Simuliere Variable" lassen sich auch weitere Dynamisierungen "zurechttricksen", aber ob das der Mühe wert ist.... http://www.ibn-service.com/download/flaschenwanderung.avi |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 19.01.2012 14:46 |
|
20.01.2012 16:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Soweit ist es klar, aber wie komme ich zum "Aufgebaut" ? Also, was muß ich machen, damit ich dieses "Aufgebaut" auch in den Querverweisen vorfinde? |
20.01.2012 18:34 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Du must ads BILD selektieren (nicht ein Objekt im Bild), dann: Ereignisse -> Aufgebaut. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.01.2012 13:35 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ja, das war's..... danke |
Folgen Sie uns auf