25.06.2012 13:18 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo matthias87, mir ist noch nicht klar, wo Du im Augenblick stehst. Ich habe die Diskussion Kommunikation zwischen S7 1200 und C7 621 gelesen. Hast Du die Verbindung zwischen den Geräten in der Zwischenzeit umsetzten können? Bei der aktuellen Frage hier: Du schreibst nicht, wo die die Tabelle erstellen willst. In der C7-621? ... ich habe mal ein wenig gestöbert. Diese Applikation hab ich gefunden: Indizierte Bearbeitung von Arrays mit zusammengesetzten DatentypenHilft das weiter??? Ich denke, es wäre gut, wenn Du mal genauer beschreiben könntest, was Du vorhast. Dann wird es vielleicht einfacher zu klären was geht und wie es sich dann am geschicktesten umsetzten läßt. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf