20.09.2012 11:23 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Kollegen, ich bin zwar kein großer Freund davon, reflexartig FAQ - Links ins Forum zu stellen, aber dieser scheint mir doch sehr hilfreich, da die beschriebene Problematik regelmässig im Forum nachgefragt wird: Welche Ursachen kann eine nicht erfolgreiche Microsoft SQL-Server 2005 Express Installation haben bzw. warum kommt es beim Erstellen oder Öffnen eines WinCC flexible 2008 Projektes zum Abbruch? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29420407 |
Folgen Sie uns auf