27.10.2007 15:00 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Habe das Problem , LOGO! durch Doppelklick im Dock nicht öffnen zu können. Nun heißt es in der Beitrags-ID: 25447635, das Verhalten ließe sich auf einen Absturz von Java während des Öffnens von LOGO! zurückführen. Zunächst sei nun LOGO! mit der Befehlsleiste zu öffnen, um die Fehlermeldung einzusehen. Habe aber keine Ahnung, wie man das Programm über die Befehlsleiste öffnen kann . Wer kennt den passenden Unix-Befehl für das Terminal-Programm zum Öffnen eines Programms und kann mir helfen??? |
Folgen Sie uns auf