16.01.2015 14:07 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Mir war durchaus bewusst, dass man durch eine Status-"Anzeige" keinen Softwareschalter umschalten kann. Für den Fall, dass ein Bediener im Meldetext den Status eines Schalters ändern möchte, kann ich z.B. das Stromstoßrelais empfehlen, das über ESC + Cursor-Taste leicht auf verschiedene Arten umgeschaltet werden kann. Im Anhang ist ein kleines Beispiel im Kontaktplan zu sehen. M.f.G. Scorp DateianhangSoftwareschalter.zip (61 Downloads) |
Folgen Sie uns auf