25.01.2008 09:32 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also ich habe noch von keiner "gehört". Habe nur diesen Link gefunden. => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23859173 oder suche mal nach VS 720 Vielleicht ist das was für Dich. Aber die Idea mit einer Webcam die Anlage zu beobachten ist keine schlechte Idee. Denke aber dass dieses mit einem MP oder so nicht funktioniert. (Treiber?) Gruß |
Folgen Sie uns auf