18.04.2008 20:53 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo KAJA, leider kann ich dier nichr direkt helfen, allerdings kenne ich diese Fehlermeldung von der Version 5.0.21 (die ich bislang auch noch verwende - wegen hier gemeldeter Probleme beim Ausdrucken): Die Fehlermeldung tritt teilweise dann auf, wenn eine Schaltung eine recht hohe Anzahl an Blöcken hatt und man eine Verbindung zum Auftrennen anklickt. In diesen Fällen half es nach den Bestätigen der Meldung die Schaltung abzuspeichern, LOGOSoftComfort zu schließen und neu zustarten, die Schaltung wieder zu öffnen (das Öffnen machte bei mir nie Probleme)...dann konnte die Verbindung aufgetrennt werden! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf