31.05.2018 18:08 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, im Anhang ist ein Auszug aus dem Listenhandbuch zur CU250. Die Parameter des Steuer und Zustandswortes müssen entsprechend zugewiesen werden. Auf PZD2 kommt dann der Drehzahl Soll- bzw. Istwert. Wenn Du vorher Telegramm 7 ausgewählt hattest und danach umstellst auf 999 sollten die Zuweisungen für STW1 und ZSW1 erhalten bleiben. Dann muss nur noch auf STW2 auf Parameter p1070 und ZSW2 auf r0063[0] eingestellt werden. Die CU250D ist eigentlich als Positionierer ausgelegt und stellt die entsprechenden telegramme zur Verfügung. Für einfache Drehzahlsteuerung sollte es billigere Baugruppen geben. Grüße H0556 DateianhangListenhandbuch G120D Telegramm 1.pdf (209 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.06.2018 14:34 | |
Beigetreten: 13.06.2017 Letzter Bes: 04.08.2023 Beiträge: 36 Bewertung: (1) |
Hi, Ich will aber ohne Lagerregelung machen, also nur Drehzahlregelung Aufgabe ! Gruß dajdouj |
Folgen Sie uns auf