05.08.2020 14:06 | |
Beigetreten: 25.05.2009 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Hallo seekrabbe, hast Du dein Problem lösen können? Ich habe ein ähnliches Problem mit TP700 Comfort (6AV2 124-0GC01-0AX0) projektiert mit TIA V13 SP2 Upd 2 an einer S7-1200. Läuft seit Jahren problemlos, seit einiger Zeit wird der SmartClient zugriff automatisch beendet. Wenn ich die Verbindung herstellen will kann ich mich noch am SmartClient anmelden, danach geht das Fenster auch einmal für ein paar sekunden auf und wird dann geschlossen. Nach Neustart des Panel geht es dann ein paar Stunden oder Tage bis der Fehler erneut auftritt. Der Fehler tritt sowohl bei einem PC Vor-ORt (per Lan angebunden) als auch per VPN auf. Vielleicht hat ja sonst Jemand eine Lösung ??? Gruß Frank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/05/2020 14:23:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf